This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:iwr1443

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621328/ccs-iwr1443boost-iwr1443

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

     您能告诉我我能否更改 vitalSmes_lab 的检测范围、检测范围为0.7-1.5m、我想得到1-5m、如果允许更改、我应该重新配置除.main 以外的内容吗?

你~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vital Signs 演示使用以下路径中提供的配置文件:

    C:\ti\mmwave_training_1_2_1\labs\lab0002-Vital-Signs \lab0002_Vital-Signs GUI \profile_2d_VitalSigns_20fps.cfg


    您可以通过修改以下行来更改演示的开始和结束范围:

    VitalSignsCfg 0.3 1.0 512 0.5 0.05 0.05

    第一个参数(红色)是起始范围、第二个参数(蓝色)是结束范围。 起始范围1应该可以。 可以通过聚焦光束的透镜实现5m 的终点距离、但如果没有透镜、您需要进行实验并找出。 EVM 上的方位角 FoV 非常宽(120度)、因此可能需要使用透镜来避免混乱。 请注意、这不是传感器的固有限制、因为传感器本身可以检测最远达150m 至200m 的物体。 但是、本演示主要用于测量极小(100-500微米)位移、并且需要非常好的 SNR 才能检测到此类微小移动。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    添加到我之前的答复后、您似乎使用的是旧版本的 mmWave_training (因为您提到的范围为0.7 - 1.5m)、因为最新版本的 mmWave_training 中的生命体征演示的范围配置为0.3 - 1.0m。

    请按照以下帖子获取有关如何更新到最新版本的 MMWAVE_training (v 1.2.1)的信息

    e2e.ti.com/.../606724

    此外、生命体征演示中的线性调频脉冲配置也是上述配置文件的一部分、对应的最大距离为4m、因此只需更改 vitalSignsCfg 命令即可设置超出该范围的范围。 如果要测试4m 以上的最大距离、还需要相应地修改线性调频脉冲配置。

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、除了距离检测之外、关于 VitalSigns 演示是否还有任何其他变化?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您当前使用的是哪个版本、因此无法评论差异、但建议使用最新版本的 mmWave_training。

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您需要有关此问题的进一步支持、您能告诉我们吗? 您似乎也对以下主题中正在进行的生命体征演示进行了类似的讨论。

    e2e.ti.com/.../622935

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将关闭此主题、因为缺少活动、也因为如上所示、在另一主题中提出了类似的问题。 如果您对此问题有其他疑问、请创建新帖子。

    谢谢
    尼廷