This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:FDC2214EVM 的 Python 脚本

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, FDC2214EVM, LDC1614, LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618997/fdc2214evm-python-script-for-fdc2214evm

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件:FDC2214LDC1614LDC1612

我正在尝试使用 Python 通过串行方式读取/写入 FDC2214寄存 器、例如针对 LDC1614的此示例。 为了提供与 FDC2214EVM 配合使用的相似功能、我可以对此代码进行哪些修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barrett、

    FDC2214的寄存器映射与 LDC1614的寄存器映射兼容。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Ldc1612/1614上运行的相同 Python 代码在 Fdc2214上未修改运行、我在任何地方都没有看到这一点、因此我认为应该发布此信息。 您可以使用《感应传感常见问题解答》中发布的示例中的代码、网址为

    https://e2e.ti.com/support/sensor/inductive-sensing/f/938/t/295036#Q41

    Michael