This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:有关感应距离的问题。

Guru**** 2543640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615258/opt8241-questions-about-sensing-distance

器件型号:OPT8241

你(们)好。

在我们查看3D T.o.F 时、我们会提出问题以确保我们可以处理所需的规格。

我想检测30 ~ 40m 的目标距离。 我想知道它是否可以通过 TI 产品的3D T.O.F 实现。

如果可能、我希望获得解决方案。

如果您需要更改光源、能否提供光源解决方案?

谢谢。

 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chun Youngsu:

    感谢您对产品的关注。 我们希望您进一步了解系统要求:

    ·深度分辨率
    ·2D 分辨率(否 像素数)
    ·帧速率、延迟
    ·FoV (视场)
    ·环境光-波长为850nm 左右、以瓦特/nm/m2为单位
    ·反射率
    ·多摄像头串扰稳健性
    ·大小限制
    ·温度范围

    请在您明确的范围内详细说明我们的观点。 它将帮助我们提出有用的建议。

    此致、
    子哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash。

    感谢您的回答。

    规格尚未设置。

    对于 OPT8241、我假设数据表的最大距离为20m

    但是、我们必须在30到40米的距离内实施规范。

    如果是、TI 能否提供解决方案?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    室内或室外30M-40m? 这些距离将需要较高的照明功率、对于激光雷达应用而言可能会更大。 您可以下载我们的系统估算器工具、以确定所需的电源系统是否可用于您的应用。

    www.ti.com/.../sbac124

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Larry

    感谢您的回答。

    深度分辨率 : 必须安装在室外环境中。 是否可以审查该决议?

    ·2D 分辨率(否 像素数):320*240或640*480

    ·帧速率,延迟:30fps

    ·FOV (视场):根据2D 分辨率选择更改镜头设计

    ·环境光-以瓦特/nm/m2为单位,波长约为850nm:IR/740Nm,3W * 180 pcs (请求查看)

    ·反射率:您能否查看车辆的反射率?

    我们计划使用3D T.O.F 来检测驾驶车辆并将其用于交通信息。 您能否查看上述规格和下图

    是否可以实施检测垂直30M 和水平25M 距离的解决方案?

    请回答我的问题。 

    谢谢。