This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:不模糊的范围和可用范围。

Guru**** 2587945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653478/opt8241-cdk-evm-unambiguous-range-and-usable-range

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

我有兴趣针对在户外条件下需要5-6米范围的应用评估此产品。

从用户指南(SBOU155B)中可以看到(有关"高环境"中校准的表6)、即使不模糊的距离为4m、可用距离也是1.5m

我的第一个疑问是、该可用范围是否仅适用于校准。

第二个问题是、是否可以通过在透镜前面使用 IR 滤波器来提高室外范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用系统估算器工具来帮助您确定是否可能。 在极高的环境条件下、OPT8241-CDK-EVM 及其摄像头设计参数能够实现~1.5m 的距离。 然而、远距离是可能的、因此必须将积分占空比降至最低、以避免饱和。 虽然传感器本身上已经有一个宽约30nm 的红外滤波器、但添加窄带通红外滤波器会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我已经这么做了。 我想、希望我可以在4m 处分辨200 mm 的分辨率。 将尝试使用 EV 套件。