This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC2256A:工作温度超出范围

Guru**** 2587585 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC2256A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654489/ddc2256a-operating-temperature-out-of-range

器件型号:DDC2256A

尊敬的 e2e 社区:

我的客户正在实施我们的 DDC2256A、并且需要了解有关负环境温度、-10°C、-20°C 和-30°C 条件下的芯片行为的更多详细信息:

-芯片是否能承受这种温度而不会造成任何损坏?

-这不是针对这些温度的特性、但我们是否有任何有关预期偏差和误差率、测量的数据?

此致、

0155535612

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TISL、

    在负环境温度下运行时、器件不会损坏、但在这些温度下无法保证数据表规格。
    此外、该器件在这些温度下也没有特性。