This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:在 CCS 上进行调试时、能否使用.gel 文件而不是 xwr16xx_ccsdebug.bin 文件?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6424, TMS320C6416, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654417/ccs-awr1642boost-can-we-use-gel-file-instead-of-xwr16xx_ccsdebug-bin-file-when-debug-on-ccs

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:TMS320C6424TMS320C6416UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

我们知道、我们应该 先下载 xwr16xx_ccsdebug.bin 文件、然后才能在 CCS 上进行调试。

问题1:在 CCS 上调试时、能否使用.gel 文件而不是 xwr16xx_ccsdebug.bin 文件?

问题2:能否提供参考.gel 文件 ?

谢谢!

南山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、南山、
    是否有您不想在开发期间使用" xwr16xx_ccsdebug.bin"的自述文件?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu,

    感谢您的回复!

    1.Before、例如 TMS320C6424、TMS320C6416、都基于.gel 文件。
    当 SFLASH 更改时、我无法使用 Uniflash 来烧录 xwr16xx_ccsdebug.bin。

    BS
    南山