This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:超出范围的物体

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654656/awr1443boost-out-of-range-objects

器件型号:AWR1443BOOST

您好!

在我测试了开箱即用演示和捕获演示之后、我发现有时存在一些超出范围的对象/点。 例如、当我将传感器放置在距离约2.8m 的墙壁上时、传感器会检测到距离约5m 和7m 的一些物体。 距离 FFT 图如下所示。 最高峰值表示墙壁、但5m、6m、7m 处的峰值来自何处? 有时、超出范围物体的振幅可以达到最高峰值的一半。

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    墙壁以外的物体可以是两个物体。  

    反射。 即雷达信号从墙壁反弹、击中后方目标  、然后返回雷达。  

    2.墙壁以外的物体。 如果墙壁非常薄、且墙壁材料对77Ghz 辐射透明、则可能是墙壁后面的物体。  

    不过、我猜是1。  

    此致

    Anil