This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:取决于 Rx 增益的杂散

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653376/awr1243-rx-gain-dependent-spurs

器件型号:AWR1243

您好!  

我正在观察 ADC 数据 FFT 中的杂散、并想知道 TI 是否也观察到这一点。 我有两组 AWR1243升压+ MMWAVEDEVPACK + TSW1400板、我的观察结果显示在这两组板上。  

板套件:AWR1243BOOST + MMWAVEDEVPACK + TSW1400。  
芯片配置:单芯片
软件:最新的 Radar Studio 和最新的毫米波 DFP (0.09.01.06)

数据采集配置:所有 Tx 关闭、所有 Rx 打开、全功率 ADC、LVDS 4通道600Mbps、数据格式:复杂2x
                   连续流:77GHz、数据速率:37.5MHz、Rx 增益:24dB 至48dB 不等、收集16384个样本、16个平均值。  

在通过 TSW1400板接收数据后、我在 Matlab 中对数据进行了后续处理、并适当缩放 FFT 以将数据转换为 dBFS。 我执行了一个窗口化的16384 pt FFT、并对16个数据帧的 FFT 输出取平均值。 我没有针对我在这篇文章中显示的图移除直流电。 我将结果与 RADAR Studio 提供的后处理脚本相匹配、并使其保持一致。  

 Rx1

Rx2

Rx3

Rx4

在低增益(24至36dB)下、我观察所有接收器通道在不同 IF 频率下的杂散。

杂散的幅度不随 Rx 增益而变化。 由于增益增加至42dB 和48dB、因此 不会观察到杂散、因为本底噪声也会增加。

杂散不会随着增益的增加而增加幅度。 当我执行多次捕获时、杂散的幅度不会发生显著变化。 有时可能是十分之一、即使在最小增益下、我也能获得干净的频谱、但它不可重复。  

我将数据速率更改为20MHz、杂散仍以较低的增益显示。 将 LO 频率从77GHz 更改为78GHz 和79GHz 不会移动杂散。

非常感谢您的帮助。 谢谢!

RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    这些杂散出现在 ADC 上、因此处于固定电平。 当您使用高增益时、由于本底噪声由前端主导、因此会出现杂散 在增益较低时、ADC 杂散开始出现。
    但在实际情况下,如果 TX 打开,这些杂散最终会低于本底噪声,不会导致问题。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    感谢你的答复。 我假设您的意思是 Tx/Rx 隔离加上相位噪声将使本底噪声升高到足以将这些 ADC 杂散埋在下面?

    这些杂散的根本原因是什么? 这些是否与 Σ-Δ 调制器的架构有关?

    此致、
    RJ