This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443:近距离环境中的墙壁检测

Guru**** 2587535 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654487/awr1443boost-awr1443-walls-detection-in-close-environments

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

您好!

我正在测试评估模块 AWR1443。

我想知道传感器是否可用于特殊用途:我想测量墙壁在封闭环境中的位置。


特别是:
假设传感器位于两个墙壁之间。 墙壁是平行的,彼此之间距离为6米。 传感器安装在第一个墙壁上。 AWR1443能否检测距离6米远的墙壁的位置? 它能重建墙的轮廓吗?
-假设传感器位于隧道内。 隧道宽6米, 长数百米。 AWR1443能否检测隧道内墙壁的位置? 它可以重建圆弧轮廓吗? 是否存在与生态/自我干扰相关的问题?

谢谢、

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    听起来毫米波传感器非常适合您的应用。

    问题1:是的、传感器将能够重建并为墙壁提供合适的图像。

    问题2:是的、如果传感器放置在足够远的距离处以使视野覆盖6m 宽度、则传感器应能够提供隧道的声音图像。


    我建议您使用两个不同的实验:
    一个是标准毫米波可视化工具、但我建议您启用热图、以便获取设置的基本图像。
    -ROS 点云可视化工具也是提供图像的合适资源、可从 以下网址获取:dev.ti.com/.../

    如果您有更多问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash