This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:连接 TI 软件以外的 AFE4490SPO2EVM 的方法

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403EVM, CC3200, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654166/afe4490spo2evm-methods-to-interface-afe4490spo2evm-other-than-ti-software

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4403EVMCC3200AFE4403

 如何  使用 TI 软件或无需软件即可直接在 MATLAB 中的 AFE4403EVM 中读取数据  

MATLAB 支持以下这些协议任何人都可以通过 MATLAB 判断 AFE4403EVM 支持哪种协议  

SPI

I2C

串行端口

GPIB

签证

或者、请指导我将 AFE4403EVM 与 CC3200 MCU 连接?

因为我不想了解 Texas 提供的软件中的值、所以我建议使用任何其他方法进行连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dhruva:

    您可以使用 TI 的 GUI 保存原始数据、然后使用 MATLAB 对其进行处理。

    或者、您也可以使用 MATLAB 本身来与 EVM 通信(配置 AFE4403并捕获数据)。 对于此方法,MATLAB 必须按照预定义的协议使用 UART (即串行端口)接口与 EVM 通信。 该协议定义了如何配置寄存器以及如何捕获数据。 有关该协议的更多详细信息、请参阅"消息通信协议 v4.0 - AFE4403EVM.pdf "(该文件将出现在 AFE4403EVM 固件的源代码目录中)。


    此致、
    Prabin。