This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:毫米波培训1.5.5 MMW_DSS 构建错误#10263

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB, SYSBIOS, MMWAVE-SDK, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654109/ccs-awr1642-mmwave-training-1-5-5-mmw_dss-build-error-10263

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:MATHLIBSYSBIOSMMWAVE-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的支持团队;

我下载了 MMWAVE_training_1_5_5并构建了 MMS_DSS 工程、但发生了错误。

我没有更改所有文件。

-工具和库版本

CCS 7.4.0.00015

DSPLIB C64Px 3.4.0.0

DSPLIB C674x 3.4.0.0

MATHLIB C674x 3.1.2.1

SYS/BIOS 6.52.0.12

mmWave SDK 1.1.0.02

毫米波培训1.5.5

-错误信息

'构建目标:"xwr16xx_mmw_dss.xe674"'
'调用:C6000链接器'
"c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/control/mmwavelink/lib /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/osal/lib /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/edma/lib /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/lib -mv6740 --abi=eabi -O3 -g -gcc -define=SOC_XWR16XX -define=Subsys_dss -define=download_from_ccs -define=Debug_assert_ened -display_error_number -diag_wrap=off --/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/lib /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/crc/lib /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/soc/lib /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/adcbuf/lib /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages/ti/mathlib/lib -i_intrabs-/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/control/mmwave/lib -inese-exc"i-from_intrab_decure"-/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/mailbox/lib -/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/uart/lib -inese-ine"-ina.i=-ina.i_ina.i_inese-ina.i=-intrab-ina.i_ina.i_ina.i_ina.i=-intrabs-/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/alg/mmwavelib/lib /ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include -ina.i_ina.i_ina.i_inese-ina.i="-ina.i_ina.i_ina.i_ina.i_ina.i="-ina.i=-ina.i_ina.i_ina.i_ina.i_ina.i_ina.i="-ina.i="-ina.i_ina.i_ina.i="- disable_auto_rts --warn_sections --diag_warning=225 --display_error_number --diag_wrap=off --xml_link_info="xwr16xx_mmw_dss_linkInfo.xml"--wrram_model --unused_section_elime=on -o "xwr16xx_mss_dss.dlex674"/content_linker /lex674"/content_linker 16674"/content_linker /lex644/lexit_ex644/lex_tradec.trab.trab.trads.htm_en_en_en_linker "/tl.trads.htm_linker 16674".

"./xwr1642_C674x.cmd"、第44行:错误#10263:已指定 L2SRAM_UMAP1存储器范围
"./xwr1642_C674x.cmd"、第44行:错误#10264:L2SRAM_UMAP1存储器范围与现有存储器范围 L2SRAM_UMAP1重叠
"./xwr1642_C674x.cmd"、行45:错误#10263:已指定 L2SRAM_UMAP0内存范围
"./xwr1642_C674x.cmd"、第45行:错误#10264:L2SRAM_UMAP0存储器范围与现有存储器范围 L2SRAM_UMAP0重叠
"./xwr1642_C674x.cmd"、第46行:错误#10263:L3SRAM 存储器范围已指定
"./xwr1642_C674x.cmd"、第46行:错误#10264:L3SRAM 存储器范围与现有存储器范围 L3SRAM 重叠
"./xwr1642_C674x.cmd"、行47:错误#10263:已指定 HSRAM 存储器范围
"./xwr1642_C674x.cmd"、第47行:错误#10264:HSRAM 存储器范围与现有存储器范围 HSRAM 重叠
"./xwr1642_C674x.cmd"、第51行:警告#10190-D:正在重新定义绝对符号"ti_sysbios_family_c64p_cache_l1dSize"
"./xwr1642_C674x.cmd"、第52行:警告#10190-D:正在重新定义绝对符号"ti_sysbios_family_c64p_cache_l1pSize"
"./xwr1642_C674x.cmd"、行53:警告#10190-D:正在重新定义绝对符号"ti_sysbios_family_c64p_cache_l2Size"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".l3data"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".l2data"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".l1data"
警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".demSharedMem"
警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"systemHeap"
"./xwr1642_C674x.cmd"、第58行:错误#10099-D:程序将无法放入可用内存中。  ".vecs"大小为0x0、与".vecs"重叠、大小为0x200的运行定位失败(第0页)


 未定义                           的首次引用     
 符号                                           
 ------                            --------     
 MmwDemo_rangeBiasRxChPhaseMeasure   ./DSS_DATA_PATH.oe674
 _MmwDemo_fastCode_L1PSRAM_copy_table ./dss_main.oe674     


>>编译失败
Makefile:164:目标'xwr16xx_MMW_DS.xe674'的配方失败
错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"xwr16xx_MMW_DSS.xe674"
gmake[2]:***[xwr16xx_mmw_dss.xe674]错误1.
gmaking[1]:***[main-build]错误2.
Makefile:160:目标'main-build'的配方失败
gmake:***[全部]错误2.
Makefile:155:目标'all'的配方失败

****构建完成****

请帮帮我。

此致、

 山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masaaki、您好!
    您似乎在将 MMWAVE-SDK v1.1与旧版本的毫米波培训 CCS 项目配合使用。

    建议在安装 MMWAVE-SDK v1.1时使用 mmwave-training v1.6.1 (TI Resource Explorer 上的最新版本)。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra–San;

    感谢你的答复。

    我获得了 mmwave-trainingv1.6.1 (mmwave_industrial_toolbox_1_6_2)并重建了 HIGH_PRECIESS_16xx_DSS 项目。

    但是、发生了 LINK_cmd 错误。

    ========================================================================================

    '构建目标:"xwr16xx_high_Accuration_dss.xe674"'

    '调用:C6000链接器'

    "c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/control/mmwave/lib /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/mailbox/lib /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/uart/lib /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/alg/mmwavelib/lib /ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include -mv6740 --abi=eabi -O3 -g -gcc -define=SOC_XWR16XX -define=Subsys_DSS -define=download_from_ccs -define=Debug_assert_ened -display_error_number -diag_wrap=off -----/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/lib /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/control/mmwavelink/lib /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/osal/lib /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/edma/lib /ti/dsplib_c674x_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/lib -exc_decory"-/Users/sugiyama_masaaki/CCS/AWR1642/high_accuracy_16xx_dss -i=/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/crc/lib -i_intrabs"-/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/soc/lib -ines"-/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/adcbuf/lib -ines"-"i-from_ine"-intrabout"-ina.i_ina.i_ine"-ina.i_ina.i_ines"-/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages/ti/mathlib/lib -ina.i_ina.i_intrabout"-ina.i_ina.i_ina.i_ina.i_ina.i_ina.i_ina.i_ina.i_ina.i_ina.i_ines"--cn"-cn"-cn"-cn"-cn"-intrabout-ina.i_ina.i_ina.i_ina.i_ina.i_ines"- disable_auto_rts --warn_sections --diag_warning=225 --display_error_number --diag_wrap=off --river_link_info="xwr16xx_high_accuration_16xx_dss_linkInfo.xml"--ram_model --unused_section_elimination=on -o "xwr16xx_high_accure_dss_ra_remoture_ram_ram_ram_ram_ram_raintradecure.674".

    "./dss_mmw_linker.cmd"、第40行:错误#10008-D:找不到文件"dsplib674x_elf.lib"

    错误#10008-D:找不到文件"dsplib674x_elf.lib"

    "./dss_mmw_linker.cmd"、第40行:警告#10068-D:无匹配段

    ========================================================================================

    您能告诉我 dsplib674x_elf.lib 的位置吗?

    我无法在\ti/DSPLib_C674x_3_4_0_0/packages/ti/DSPLib/lib 目录中找到。

    此致、

    山崎正山