This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:当 AWR1243BOOST 连接到 DevPack 时、Uniflash 不能正常工作

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1243BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654378/awr1243boost-uniflash-doesn-t-work-when-awr1243boost-is-connected-to-devpack

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHAWR1243

大家好、

我的设置为:DFP mmWave_DFP_00_09_01_06、SDK MMWAVE_SDK_01_01_00_02、Uniflash uniflash_4.2.1和 Radar Studio v1.9.1.0。

1.将 AWR1243BOOST、DevPack 和 TSW1400连接在一起时、Uniflash 无法将映像加载到 AWR1243中。 步骤如下:

1.1跳线 SOP2~SOP0为101、即 SOP 模式5闪存模式。

1.2为所有电路板加电。 AWR1243BOOST 的电源额定放大器为3A。

1.3连接如下

1.3打开 UniFlash、检测到 AWR1243BOOST。 图像如下图所示

设置如下所示

然后单击"Load Image"按钮。

1.4、然后 UniFlash 长时间卡在"Opening COM in COM3"。 没有发生任何情况...

但是、如果我将 AWR1243BOOST 连接到 DevPack、并且仅将 AWR1243BOOST 连接到 PC、则重复步骤1.1~1.3。 所有3个映像都可以正确刷写到 AWR1243中、而不会出现错误消息。

那么、我的问题是、步骤1中的描述是正常的吗?

 

谢谢、

Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、
    DEVPACK 会覆盖 AWR1243BOOST 的 SOP 引脚控制。 在连接 DEVPACK 的情况下、FTDI 可能会将其驱动到其他 SOP 控制(覆盖 SOP 跳线)。
    如果您使用堆叠板来控制 SOP 设置、我们建议使用 RadarStudio、否则请单独使用 AWR1243BOOST 和基于跳线的 SOP 控制来将图像刷写到其中。


    此致、
    Jitendra