This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:2引脚输出处的 TX 信号关系如何?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653306/awr1642-how-is-the-tx-signal-relation-at-the-2-pin-out

器件型号:AWR1642

是自校准吗?

我是说、如果我同时设置2个 TX 输出、那么两个引脚的信号在振幅和相位上是相同的?

如何在振幅或相位上调整步长?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    正确、芯片已自校准。 这包括针对频率和温度范围内的振幅和相位进行校准的 Tx 输出。

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的信息。