This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:预测较低的工作电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654158/tmp112-predicting-the-lower-operating-current

器件型号:TMP112
主题中讨论的其他器件:TMP102

您好!

我想知道您能否帮助回答以下问题?:  

"我一直在搜索我可以找到的最低工作电流温度传感器。  TI 的 TMP 系列器件有许多优秀的候选器件。  大多数器件具有额定总线工作时的静态电流和每秒1次温度转换。  TMP 112的不同之处在于它具有大约相同的电流、但每秒进行4次转换。  我的目标是每秒或更慢地进行一次转换。  我是否可以预测 TMP 112在每秒1次转换时的较低工作电流?"

感谢您的支持!

此致、
Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    这是一个已经被多次问过的问题、所以请耐心等待我、同时我会详细解释一下我们可以重复使用。

    我们的器件可运行两种模式:关断和连续转换。 这由配置寄存器中的 SD 位进行配置、其中 SD=1对应于关断、SD=0对应于连续转换。

    在关断模式下、器件不进行任何温度测量。 这意味着板载 ADC 不执行任何转换。 在此期间、消耗的电流被指定为 ISD 0.5uA。 如果您想执行测量、可以通过将 OS=1写入配置寄存器来执行测量。 接收到 OS=1时、此器件将执行一个温度测量(也称为 ADC 转换)、然后返回关断状态(如果 SD=1)。 温度测量大约需要26ms (指定为转换时间)。 在此期间、消耗的电流约为40uA。 这在电气特性表中未指定、但在第17页的第7.4.1节中提到。

    关断模式下 TMP102的平均电流消耗计算如下:

    ActiveCurrent * ConversionTime + ShutdownCurrent * ShutdownTime

    此处假设 OneShot 温度测量每秒触发一次、平均电流估计为1.5uA:

    40E-6*26E-3+0.5e-6*974e-3.

    = 1.527e-6

    在连续转换中、该器件以转换率设置指定的固定间隔进行温度测量。 该模式由配置寄存器中的 SD=0表示、转换率由配置寄存器中的 CR1和 CR0位指定。 在两次测量之间空闲期间、器件消耗约2.2uA 的电流。 这在电气特性表中未指定、但在第17页的第7.4.1节中提到。 这段时间内消耗的电流反映了振荡器和计数器保持时间跟踪的运行情况。 当器件进行测量时、其消耗的电流约为40uA、持续26ms、与触发 OneShot 时的电流完全相同。

    TMP102在连续模式下的平均电流消耗计算如下:

    ActiveCurrent * ConversionTime + DelayCurrent * DelayTime

    此处假设转换速率配置为每秒一次(CR=01)、平均电流估计为3.2uA:

    40E-6*26E-3+2.2e-6*974e-3.

    = 3.1828e-6

    默认情况下、TMP102配置为以每秒4次的转换率进行连续转换。 其估算值如下、略低于电气特性表中指定的7uA 典型值:

    40E-6*26E-3*4+2.2e-6*896e-3.

    = 6.1312e-6

    谢谢、