This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:两个大镀层孔的功能是什么?

Guru**** 2587765 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653939/iwr1443boost-what-is-the-function-of-two-big-plating-holes

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

有人能解释一下 IWR1443BOOST 板上两侧 IWR1443芯片上两个大镀层孔的功能吗? 一个位于白色矩形丝印的边缘、另一个位于白色矩形丝印的边缘。 这些不是安装孔。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Feng:

    我们使用这些孔来安装任何机械控制装置、以实现天线波束操纵。 我们的团队以前曾将这些孔用于光学透镜、但这些孔使许多其他物品都可以使用。


    谢谢、
    Akash