This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:如何使用 AFE4400替换 AFE4490?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653720/afe4400-how-to-use-afe4400-to-replace-afe4490

器件型号:AFE4400
主题中讨论的其他器件:AFE4490

降级器、

如何使用 AFE4400替换成熟产品上的现有 AFE4490。 硬件和软件设计需要进行哪些更改?如果我们不更改现有设计,我们可以直接替换它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    AFE4400与 AFE4490引脚兼容。 但是,这将对功能和性能产生一些影响。
    如果您可以共享原理图、我们建议您是否可以将 AFE4490替换为 AFE4400。

    此致、
    Prabin