This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007EASYCALEVM:校准

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653962/tmp007easycalevm-calibration

器件型号:TMP007EASYCALEVM

有关 TMP007温度读数和校准的一些问题。

  1. 我们以前使用正常安装、现在最近转移到通孔。 正常安装板可以读取实际温度,但通孔无法读取,温度始终高于实际温度,有些意外低于实际温度。 我的理解是、系数恰好与本例中的正常安装匹配、但对于穿孔、信号强度增强了2到3倍、 然后在传感器中收集更多能量、产生更多电压差、并使用相同的系数计算更高的物体温度、对吗?
  2. TMP007EasyCal 工具可用于收集和分析数据、并提供唯一的校准系数。 系数值是在 TMP007的内置存储器中编程的、所以 这是一次校准? 如果没有任何变化、我们不需要重新校准(物体、距离保持不变)。 是真的吗? 由于这些数据位于 TMP007中、任何系统闪存存储器变化(如软件升级)都不会影响系数、对吗?
  3. 我们如何获取 TMP007EasyCal 软件、它是否仍在网站上提供?
  4. 我们如何使用 TMP007EasyCal 软件来分析 TMP006中的数据,因为 TMP006没有用于存储校准系数的数学引擎和非易失性存储器,所以我们应该仿真一个与 TMP007类似的公式,并在 FW 中写入这些系数?

谢谢、

菊花链

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daisy、
    TMP007不推荐用于任何新设计。 实际上、它已停产、因此您无法再订购它。 因此、TI 不支持有关此产品的任何评估请求或问题。

    如果您需要非接触式温度传感器、请考虑市场上的其他选项。 TI 不能直接替代基于红外的温度传感器、也不能推荐其他供应商。

    与非接触式传感器不同、基于接触的传感器必须物理接触监控区域以测量温度。 它不能用作 IR 传感器。

    如果您的应用可以使用基于接触的温度传感器、您可以在以下位置浏览我们的大型产品系列:
    www.ti.com/.../what-are-you-sensing.html

    此致、
    何塞