This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDC7200:TDC7200自动增量

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653813/ccs-tdc7200-tdc7200-auto-increment

器件型号:TDC7200

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我不理解自动递增位。 每个寄存器中的自动递增位会产生什么影响?如果我不使用它会发生什么情况???

很棒的 Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    自动递增功能允许您访问单个块中的所有寄存器、而无需发送多个读取命令。 这对于 Timex 寄存器或 Clock_COUNTX 寄存器等寄存器块很有用。 例如、如果启用了自动增量、并且读取了 Time1寄存器、TDC7200将在该寄存器之后自动继续输出 Time2-TIVE6寄存器。 如果未启用自动递增、则必须从主器件为6个寄存器中的每个寄存器发送新的读取命令。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    感谢您的回复。

    问候 Ben