This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5023:这种方向是否可以接受?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653693/drv5023-is-this-orientation-acceptable

器件型号:DRV5023

您好!

我有一个特定的应用、希望使用 DRV5023。 我已经查看了数据表并找到了以下内容、但希望了解并验证我的配置没有任何问题。

数据表概述了以下内容:

在我的应用中、我想按以下方向使用它:

以下配置是否可接受?

提前感谢、

Omid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OMID、它的运行方式应该与左上方配置的运行方式一样、因为您只是在传感器位置的那个方向上测量场强度。 FPCA 或 SUS 加固件是否具有磁性绝缘体或磁性导电性? 这不是一个问题、它只会改变 IC 中传感器的场强、与自然通风的场强不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    非常感谢您的快速而详细的回复!

    非常感谢! ——你是一个全明星!

    最棒的
    Omid