This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM235:澄清了引脚分配

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653292/lm235-pin-out-clarification

器件型号:LM235

您好!

您能否澄清 LM235的引脚排列?

ADJ 输出引脚吗?

我是否应该在 V+和 adj 之间连接 R1?

此致、

Jenitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenitt、

    请查看数据表的引脚配置部分和第8.3节(系统示例)。

    调整引脚可用于校准传感器、如图12所示。 输出电压在 LM235的阴极(+)处。
    对于基本应用、将 R1偏置电阻器从+(阴极引脚)连接到电源电压(请参阅图13)。 您不必在基本示例中使用调节引脚。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    您能否确认所附的原理图是否适用于基本操作?

    此致、

    Jenitt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jenitt、

    对于基本操作、是。 您是否注意到了正向电压图11以及建议的偏置电流0.4至5mA?
    您应该使用这些信息来确保在正向电压随温度变化时在温度范围内提供适当的偏置。

    开尔文