This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:FDC1004 EVM:如何获取 TIDA-00317?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00317, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653149/fdc1004evm-fdc1004-evm-how-to-get-tida-00317

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件:FDC1004TIDA-00317

您好~

我想知道在哪里可以买到   FDC1004中使用的 TIDA-00317。

我在 TI 上看到过该网站、但 TIDA-00317   不出售。

是否有人可以  提供有关如何获取 TIDA-00317的信息 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Guei Hung、

    遗憾的是、TIDA-00317不出售。 但是、您可以在线获取原理图、布局和测试数据、以便进行评估并发送给制造商。

    最棒的
    Jiashow