This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:如果没有 PMIC_CLKIN 信号且该引脚未接地、是否会影响性能

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653364/iwr1443boost-if-no-pmic_clkin-signal-and-this-pin-is-not-grounded-does-it-impact-the-performance

器件型号:IWR1443BOOST

在 IWR1443Boost 原理图中、由于未安装电阻器 R97、因此没有 PMIC_CLKIN 信号、PMIC_CLKIN 引脚也未根据 PMIC 数据表的要求接地、这是否会影响 PMIC 的性能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与使用内部时钟的 PMIC 相关(由于我们不驱动 PMIC_External 时钟、如果 PMIC 数据表(在 EVM 之后发布)指示应将引脚拉至 GND、 我将遵循 PMIC 数据表。   我没有遇到 PMIC 未开始使用1443或1642 EVM 的情况。

    此致、

    Joe Quintal