This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:消盲区

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653525/pga460-blindzone-reduction

器件型号:PGA460

我使用带 Arduino 的 PGA460进行空气中的距离测量,并获得正确的输出,但我所面临的唯一问题是盲区。 我得到的盲区约为20英寸、我想将其减小至约5英寸。 因此、请帮助我减小盲区。 我使用的是带 PGA460的单换能器。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chehthan、
    根据特定的传感器器件型号和驱动器模式(变压器或直接)、您可以缩短盲区持续时间、从而实现低至5英寸的物体检测。 我在 PGA460超声波模块硬件和软件优化应用手册( www.ti.com/.../slaa732.pdf )的“3.4无源调优”部分中讨论了如何使用匹配电路的调谐电容器和阻尼电阻器来最大限度地减小盲区。

    在直接驱动器模式下、由于阻尼电阻器是用户可用的唯一可调值、因此更难缩短盲点区持续时间。 除了阻尼电阻器外、变压器驱动还提供变压器次级电感和匹配谐振电容器的调优。 我建议您使用变压器驱动器来最好地实现5英寸最小检测。 作为一个工作示例、PGA460 EVM 子卡上的变压器驱动器电路组件和闭顶式传感器可以检测到5in 的向下。