This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:有关 CaptureDemo 的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653272/ccs-awr1642-trouble-about-capturedemo

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

使用捕获演示在 AWR1642上有问题、我连接目标并加载、但 Cortex_R4_0不能正常工作、下面是消息:  

Cortex_R4_0:在0x17e42上执行"处理 CIO"操作时移除断点时遇到问题:(错误-1066 @ 0x17E42)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包7.0.48.0)

但我清除 MSS.c 中的所有断点、您能帮我吗?

谢谢、

Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IcePick_M_0:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)从 XDS110接收到无效响应。 (仿真包7.0.48.0)
    CS_DAP_0:错误:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包7.0.48.0)
    CS_DAP_0:20次尝试后无法确定目标状态
    CS_DAP_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
    Cortex_R4_0:错误:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包7.0.48.0)
    Cortex_R4_0:20次尝试后无法确定目标状态
    Cortex_R4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    您是否尝试如下删除所有断点:

    转至“View->Breakpoints->Remove All Breakpoints”  

    您需要单独选择"Cortex_R4_0"和"C674x_0"。

    如果您在执行此步骤删除断点后仍然面临相同的问题、请告知我们。

    谢谢、

    Raghu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghu  

    感谢您的回复、 删除 所有断点即可解决断点问题。 谢谢!

    我在这里还有另一个问题。

    我修改 dss_main.c 和 mss_main.c 代码、因此我想创建 新的.xe674和.xer4f 文件、我参考  mmwave_sdk_user_guide.pdf 第6.5节 xWR1xxx Image Creator、但我无法理解。  

    您能给我提供更多详细信息吗?   很高兴看到有关 如何创建 新 的.xe674和.xer4f 文件的分步说明或图。

    谢谢、

    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jian:
    映像创建者将创建一个元映像、在单个映像中同时包含 MSS、RadarSS 和 DSS 映像。

    如果您对 MSS 和 DSS 映像的构建过程感兴趣、可以参阅构建这些映像的演示文件夹中的 makefile。

    请参阅"mmwave-sdk-install\packages/ti\demo\xwr16xx\MMW\makefile"、此 makefile 调用 MSS 和 DSS makefile 来构建 MSS 和 DSS 映像、然后最终创建 metaimage。

    MSS 构建文件:MMWAVE-SDK-INSTALL\packages/ti\demo\xwr16xx\MMW\MSS\MSS_MMW.mak
    DSS 生成文件:MMWAVE-SDK-INSTALL\packages/ti\demo\xwr16xx\MMW\DSS\DSS_MMW.mak

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Raghu。 我的问题得到了很好的解决。