This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:对于 AWR1642和 AWR1443、是否有任何焊接曲线建议?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653185/awr1642-is-there-any-soldering-profile-recommendation-for-awr1642-and-awr1443

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件: AWR1443


对于 AWR1642和 AWR1443、是否有任何焊接曲线建议?

或者我们只需要遵循有关 FCBGA 的 JEDEC 标准?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jesse、
    适用于 FCBGA 的 JDEC 标准将起作用。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。