请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 工具/软件:Linux
,设计人员筛查安全系统、我们现在决定选择 AWR1243作为成像传感器。
您知道吗、AWR1243在安防系统中用作成像传感器的成功案例。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Liu、
采用级联配置的 AWR1243可 在短距离、宽视场范围内实现出色的角分辨率和距离分辨率、同时延伸至长距离。
我们没有任何标准演示/用例应用来展示成像传感器功能。
请参阅"AWR1243传感器:适用于新兴 ADAS 应用的高度集成76–81 GHz 雷达前端" 、其中包含了使用 AWR1243的级联3D 雷达的一些详细信息。
谢谢、
Raghu