This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20:LM20BIM7/NOPB 和 LM20BIM7X/NOPB -模具结构不一致

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1179677/lm20-lm20bim7-nopb-and-lm20bim7x-nopb---inconsistent-mold-structure

器件型号:LM20

你(们)好

我们从 Arrow 购买了用于新项目生产的器件、并收到了如下所示的模具结构不一致的器件。  

请告知这是否正常、是否会影响部件使用的适用性、形式或功能。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin -  

    这些尺寸都在我们在 DCK 封装数据表中发布的范围内。

    您能否共享这些设备背面的图像?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    感谢您的回复。

    芯片背面如下所示。  

    请注意、我们还观察到一些芯片模具为圆角边、而有些具有尖边。 这也是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calvin、

    还可以提供另一个器件的底部图片。  这可能有助于比较制造位置等  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eddie

    感谢您的更新。

    请参阅以下比较。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、Josh

    有任何反馈吗?

    一如既往的感谢!

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calvin、

    我正在与设计团队进行核实、并将告知您反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eddie

    希望你有一个很棒的圣诞节和新年快乐 !

    是否有来自设计团队的任何更新?

    谢谢

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calvin、

    希望你也能度过愉快的假期!

    我还没有回听、但我只是发送了一个跟进。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eddie 的持续更新!

    很抱歉、由于 我们在新项目生产计划中落后、因此请继续检查此查询的状态。

    请在您的设计团队回来后随时向我们发布。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calvin、

    明白。   我应该能够在明天获得一些反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eddie

    是否有来自设计团队的任何更新?

    谢谢!

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calvin、

    目前仍在研究这一问题,但有一个问题是,所关注的问题是什么。  是否存在可靠性或性能问题?   

    此外、这些器件是通过授权经销商购买的吗?