This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM94022:-40°C 时的温度不正确

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1185388/lm94022-the-temperature-is-not-correct-at--40c

器件型号:LM94022

我们在-30C 下测试了 LM94022BIMG、结果正确。 但是、当我们将 tmp 降低到-45C 时、结果显示为-37C。 结果不正确。 我是否可以向您学习如何纠正这种情况? 谢谢

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您在传感器论坛上发帖!

    • 这里需要注意的一点是输出端的容性负载(请参阅数据表的第7.4.1节、下面的屏幕截图)。 您能否在-45°C 下卸载 R179并测量 OUT 引脚上的电压?




    • D29中的一个二极管也可能导通。 您能否卸载 D29并测量 CNTL 处的电压。 温度?

    此致、

    Jesse