This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:测量周期

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620021/tdc7200-measure-period

器件型号:TDC7200

测量3到4kHz 方波的周期。  提供 TDC 启动的方波上升沿。  方波的接下来三个上升沿组成停止1、2、3、 提供三次测量。  TDC7200能否以这种方式工作?  然后、我将对三个数据求平均值以获得最终测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不建议在 TDC7200的 START 和 STOP 引脚上使用自由运行的输入、因为它可能会遇到一些时序错误。 不过、这看起来比较慢、所以应该可以。 我建议使用多路复用器来确保第一个边沿只进入 START 输入、然后后续边沿只进入 STOP 输入。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 新的测量值能否以每秒1、000次的速度更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在给定20Mhz SPI 时钟的情况下、每读取24位寄存器大约需要1.2us。 对于模式2中的3个停止、您将读取6个寄存器(3个时钟、3个时间和2个校准)、因此大约为7.2us。 将其四舍五入到8us、以考虑校准测量的长度、您可以将其添加到测量时间中、以找到完整的测量周期。

    如果您在3kHz 下测量3个站、您将仅低于1kHz 测量频率。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭此主题、因为一段时间以来没有任何后续行动。 如果您有其他问题、可以随时发布、该主题将自动重新打开。

    此致、