This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:交通监控物体检测和跟踪

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618432/awr1642boost-traffic-monitoring-object-detection-and-tracking

器件型号:AWR1642BOOST

大家好、我正在尝试应用 gmake 命令、但它始终会显示屏幕截图中所示的错误、

请提供出错的地方以及如何正确应用、以便继续

此致

Sylvia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sylvia、

    错误似乎是在使用 SDK 编译所需的工具设置编译环境时出现的。

    "MMWAVE-SDK"用户指南提供了使用 SDK 进行开发的分步说明。  

    请按照“第4.4节使用 SDK 进行开发”中的所有步骤进行操作。  

    这将帮助您成功构建 SDK"演示示例"。

    BR、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西尔维亚

    此构建问题是否已解决?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭该帖子、因为没有活动。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 由于对 univ 的管理权而引起的。 笔记本电脑... 现在它已经解决了

    谢谢