This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:AWR1243BOOST 毫米波演示可视化工具连接问题。

Guru**** 2548640 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621519/awr1243boost-awr1243boost-mmwave-demo-visualizer-connection-issue

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMAWR1443BOOST

我使用的是 AWR1243BOOST。

尽管我设置了正确的 COM 端口和已连接的硬件、但它未显示任何图。

请帮助我、如何解决此问题。

按下"将配置发送到毫米波器件"按钮后、控制台消息始终显示如下所示。

%(%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    您是否在 MMWAVE-DEMO-VISUALIZER 中选择了平台:xWR14xx?

    如果未选择正确的平台、则无法成功向器件发送配置。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我知道 我已经尝试为 WR14xx 平台进行设置。

    但结果是相同的。

    此致、

    Seungtaek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Seungtaek、您好!

    您是否仍然遇到连接问题?
    如果是、您能否发送 EVM 设置的图片以及错误的快照。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我使用1443而不是1243之后、似乎连接硬件正常、如下所示。

    但在图解选项卡中仍然不显示任何布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张您好、
    AWR1243BOOST 用于输出原始 ADC 样本,然后由外部主机/数据采集(TSW1400EVM)进行后处理。
    您将无法将 AWR1243BOOST 与毫米波演示可视化工具配合使用。

    AWR1443BOOST 具有处理 ADC 数据并通过 UART 将对象数据发送到毫米波演示可视化工具的硬件加速器。
    在您发送的快照中、我看不到"sensorStart"命令成功。 发送 sensorStart 命令时、您可能会在"CCS Console"中看到错误。 您能否发送在 CCS 控制台中看到的错误的快照?

    我还在假设您尚未对代码/配置进行任何修改? 这种理解是否正确?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否仍面临此问题?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我已清除此问题。 感谢您的提问。