This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE4404处于双 LED 模式

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621401/afe4404-afe4404-in-two-led-mode

器件型号:AFE4404

您好!

实际上、我在一个 LED 模式下使用 AFE4404在手腕上读取心率、因此仅使用绿色 LED。 我使用提供的库、一切都很好。

我 想读取 SPO2、因此我将有一个具有绿色/IR 和红色 LED 的传感器。

我的第一个问题是有关提供的 AFE4404库、对于 SPO2、我将使用2个 LED。 我觉得该库是专为校准一个 LED 而设计的,对吗? (因为我看到变量 LED_Sel 只选择一个 LED、所有代码都是对变量的"if"..."else if"检查)。

如何使用该库进行2个 LED 校准? 我看到有初始化校准和定期校准,我是否需要调用它们2次?

-初始化校准是"offset_DAC_Code_Est()函数,需要调用它2次?

-定期校准是“CalibrateAFE4404()”函数,也需要调用它2次?

第二个问题是有关 SPO2 LED 的问题,我需要手腕上它,是否可以使用绿色 LED? 还是红色 LED 是必需的? 手腕处的红外 LED 没有问题?

此致、

Sam、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    我们已收到您有关 AFE4404器件的查询、并将很快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    是的、提供的库仅支持一个 LED 相位。
    调用一些函数两次不会帮助您校准两个 LED 阶段。
    您必须在多个位置修改库以支持两个 LED 阶段。
    我建议您可以查看校准状态机,无论 LED 阶段在哪里校准,都必须进行修改以校准两个 LED 阶段。
    您可以在以下位置找到状态机的文档:
    C:\AFE4404EVMFWSRC-v1.4\AFE4404EVM_FW_SRC-1.4_RELEAS\Documents\AFE4404_Calibration_Conceptual Visualization.pdf。

    关于 SpO2的 LED、基本想法是选择两个被血液中的血红蛋白以不同方式吸收的 LED。
    这种吸收差异用于计算 SpO2水平。
    由于我们在这一领域不是专家,因此我们可以对绿色 LED 进行评论,但大多数情况下使用红色和红外 LED。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

    Sam、