This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:x、y、z 信息

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622935/ccs-iwr1443boost-x-y-z-information

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  毫米波可视化工具可以提供特定对象的 x、y、z、我如何从其他演示代码(例如 Vital Signs 代码)获取该信息?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    请查看此链接并下载项目:

    然后、您可以在"Demo"文件夹和"Labs"文件夹中看到项目。

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常可以通过在 main.c 文件中搜索给定演示代码的'range'来找到距离信息。 例如、在生命体征演示中、从 main.c 文件的第468行开始、您可以看到 rangeBinIndex 用于获取距离单元的实部和虚部、以及电流范围单元的幅度和最强的电流范围配置文件。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我可以找到 Vital Signs 项目并运行该项目、但我想查找计算特定物体的2D/3D 位置的信息、可以使用距离曲线来计算 EVM 和物体之间的距离、如何获得另一个维度距离?

    谢谢~  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要计算各种物体的距离、最好使用 SDK 随附并在 新电路板中预编程的开箱即用毫米波演示。 然后、您可以参阅 此帖子 、该帖子指向通过此演示和其他演示提供详细数据格式输出的文档。

    谢谢、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    生命体征演示中仅使用一个 TX 和 RX、因此无法获取 x、y、z 信息。 要获取此信息、您必须修改配置文件配置以使用多个 RX 和 TX 天线、并修改代码以获取此信息。 Francois 是正确的、毫米波演示已经被设计成这样做、是获取 x、y、z 信息的最佳选择。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      非常感谢~

    您能给我一些关于更改代码以获取 x、y、z 信息的建议吗? 或者、您能否告诉我如何通过更改 Vital Signs 代码来使用两根接收天线?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我之前的答案。 生命体征演示*不*适合获取雷达感测物体的 x/y/z 信息。 请使用 SDK 中提供的 MMW 演示并按照 SDK 手册第3.1节中的说明对电路板进行重新编程。 本 文档介绍了雷达输出的数据格式;您将从此处直接获得 x/y/z。

    谢谢你。
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、如果是、我可以在一台计算机上同时使用两个 EVM 吗? 如何操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您确实可以将多个 EVM 连接到同一台主机。 它们将被视为不同的 COM 端口。 然后、您可以配置毫米波演示可视化工具的多个实例或您自己的主机应用程序、以使用不同的 COM 端口。

    谢谢、
    François μ A。