This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:调用 rlRfDynamicPowerSave 序列以节省功耗

Guru**** 2550730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616051/awr1642-call-sequence-of-rlrfdynamicpowersave-to-save-power

器件型号:AWR1642

您好!

我正在帮助客户节省功耗。   在 rL_sensor.c 中有一个 API rlRfDynamicPowerSave、我们要将其称为以启用动态节能模式、您是否可以帮助确认在何处调用它、例如在 rlRfInit 之前或之后?

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    默认情况下、在 radarSS FW 中启用 Rx LNA、Tx PA 等的节能功能。 如果需要、此 API 用于将其关闭。 您可以在帧开始(rlSensorStart)之前调用此 API。

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    BU 是否有关于使用 rlRfDynamicPowerSave 可节省多少功率的测试报告? 它可以作为客户的参考。 谢谢。

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    基本上、动态节能选项会关闭线性调频脉冲之间的 TX 和 RX 块。 因此、节能将取决于使用的空闲时间。 但是,正如 Jiten 提到的,默认情况下启用此功能。 您是否有任何特定的原因想要禁用它以了解我们将消耗多少额外电流?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、
    这是因为客户反馈外壳温度高于预期、我们希望降低功耗。 如果默认启用动态节能功能、则无需再次调用 rlRfDynamicPowerSave。
    此致、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    它们可以增加帧间时间以减少占空比。 这会降低平均电流。 如果他们可以接受的话、这可能是一个选择。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于长时间不活动、我们假设您的查询已被解析、因此关闭此线程。



    对于与此主题相关的任何其他查询、请发布您的问题、这将重新打开此主题。



    此致、
    Jitendra Gupta