This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:由于 CCXML 文件、启动 MMW 演示时出错

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615713/ccs-awr1443boost-error-launching-mmw-demo-due-to-ccxml-file

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在按照 mmw 演示用户指南进行操作、它告诉我要创建一个目标配置文件、我需要该文件才能启动 mmw 程序。 但是、当我单击"Launch Configuration"时、我会不断收到错误、如下所示:

在"启动 AWR14xx.ccxml"期间出现内部错误。
com/ti/dvt/energytrace/af/PowerActivity

是否有办法解决这个问题?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Saad、
    是否可以确认您使用的是 CCS v7.1或更高版本?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 Code Composer 7.2。

    谢谢

    Saad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saad、

    您能勾选"7. 如果 CCS 在启动调试会话时生成错误:" 、位于下一页:  

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7

    请告诉我们这是否有帮助。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于长时间不活动、我们假设您的查询已被解析、因此关闭此线程。



    对于与此主题相关的任何其他查询、请发布您的问题、这将重新打开此主题。



    此致、
    Jitendra Gupta