This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:有关 MMW_DEMO 和 CAPTURE_DEMO 的一些问题

Guru**** 2545780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614891/ccs-awr1642boost-some-questions-about-mmw_demo-and-capture_demo

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

MMWAVE_SDK_USER_guide 的3.3部分介绍了两种加载映像模式:演示模式和 CCS 开发模式。

对于 MMW_DEMO、我已经在演示模式和 CCS 开发模式下完成了。

但是、对于 CAPTURE_DEMO、我只能按照3.4.3部分中的步骤完成它、并且加载到闪存中的映像文件是 MMWAVE_SDK_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\capturexwr16xx_capture_demo.bin。

我尝试将 MMWAVE_SDK_01_00_00_05\packages/ti\utils\ccsdebugxwr16xx_ccsdebug.bin 加载到闪存中以执行 CAPTURE_DEMO、但无法连接 UART。

我有以下问题:

1. 是否只有一种方法来完成 CAPTURE_DEMO?

即:首先加载 MMWAVE_SDK_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\capturexwr16xx_capture_demo.bin、然后按照 MMWAVE_SDK_USER_guide 的3.4.3部分中的步骤操作。

MMW_DEMO 可以随时启动和停止、但对于 CAPTURE_DEMO、我无法在从 CCS 获取数据后通过 Tera Term 控制 UART。

是否随时为 CAPTURE_DEMO 提供 sensorStart 或 sensorStop 支持?

3.我可以在 SDK 中获取 MMW_DEMO 的源代码和捕获演示。 我想以 CCS 项目的形式获取代码。 现在、我在 mmWave_training_1_1_3中获得了 MMW_DEMO 的 CCS 项目。

从哪里可以获得 capto_demo 的 CCS 项目?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhicheng、您好!
    为了确认我是否正确理解了该问题、如果您将"xwr16xx_capture_demo.bin"刷写到串行闪存、但当您尝试从 CCS 加载时、无法正常运行捕获演示?

    您可以在 SDK 安装中获取两个演示应用的完整源代码。 C 文件位于您获取二进制文件的同一文件夹中:MMWAVE_SDK v01.00.05\packages/ti\demo\xwr16xx\

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于长时间不活动、我们假设您的查询已被解析、因此关闭此线程。



    对于与此主题相关的任何其他查询、请发布您的问题、这将重新打开此主题。



    此致、
    Jitendra Gupta