This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:MMW 演示中的天线耦合特征及其补偿算法

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623489/awr1642-antenna-coupling-signature-and-its-compensation-algorithm-in-mmw-demo

器件型号:AWR1642

你好、冠军、
  毫米波 SDK 01_00_00_00_05中的 AWR1642 mmw 演示中的演示。 有一个名为 calibDcRangeSig 的算法开关。 在用户指南中、有一个解释"天线耦合特征决定了靠近 Rada 的距离箱"。

  您能不能对这种天线耦合是什么及其对整个系统的影响稍作评价?  我们选择的算法是否有任何引用?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Adam

    天线耦合是 Tx 天线信号与 Rx 天线的直接耦合。 在输出频谱中、它看起来像一个靠近直流(或第0个距离单元)的强反射器。 强天线耦合特征可能会"淹没"来自弱反射器的反射信号-(例如、如果您将手放在距离器件约5cm 的位置、则可能无法检测到)。

    天线耦合将取决于 Rx 天线和 Tx 天线之间的隔离。 但对于给定的线性调频脉冲配置、它将是一个稳定的特征。 因此我们可以测量它并将其删除。

    calibDcRangeSig 选项只需计算平均线性调频脉冲(几个帧在1D FFT 之后)、然后从"每个"线性调频脉冲中减去其中的一部分。 换言之、我们估算场景的平均特征、并在之后将其从每次测量中移除。

    这在天线耦合的情况下会有所帮助、因为我们知道天线耦合是一个稳定的特征、并且发生在非常靠近雷达的位置。 因此、我们使用 calibDcRangeSig 选项来估算平均线性调频脉冲、然后从前几个距离单元中删除稳定信号。

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:
      谢谢。 非常有帮助:)

    此致、
    Adam