This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 智能光源

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623527/intelligent-light-source

主题中讨论的其他器件:OPT3006

我们拥有一项正在申请专利的智能照明设备技术。

我们希望重新设计整个电子产品、并从照明传感器 OPT3006开始、我们看到 TI 可能拥有大多数必要的组件。

实际上、我们需要 MCU、OPT3006传感器、通信模块、直流/直流电源和恒流稳压器。

我们可以共享更详细的信息、但我们不希望使用论坛、而是直接与 TI 工程师联系。

有可能吗?

我们如何评估 TI 的产品是否适合我们的项目?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

     感谢您开始有关 E2E 的本次讨论。  如您所知,OPT3006产品文件夹页面 位于: http://www.ti.com/product/OPT3006。

     我想知道是什么推动了这种重新设计;降低了成本?  减小尺寸?  性能更好?  更低的功耗?

    我也尊重您不在公开论坛上讨论完整产品的愿望。  一种可行的技术是将设计的每个模块或部分作为独立的单独问题进行讨论;例如、可以在一个线程中讨论 MCU 要求、完成后讨论通信、完成所有模块后确定所需的电源轨。  在这种情况下、我们可以根据需要直接与每种产品线的专家互动。  

    此外 、我将向您发送一份 E2E 友谊请求、以便我们可以在需要时直接讨论专有问题。  这种方法是否适合您?

    在您的服务中、

    ~Leonard~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leonard、感谢您的回答。
    我将向您发送一封有关 E2E 友谊的消息、其中介绍了我们拥有的产品以及我们希望使用 TI 产品进行评估的产品。 实际上、我们是由不断发展的技术推动的。 我的意思是、当我们在2013年开始这个项目时、并不是所有我们现在看到的传感器和其他板都可用、并且集成它们的成本比继续使用我们自己的电路要低得多。 最后、成本也在推动我们的发展、因为我们认为使用"标准"电路将大大降低系统成本;由于内核不是、但在软件中、避免浪费金钱和时间来保留我们的电路是有道理的。
    谢谢