This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642待机放大器;唤醒

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623558/awr1642-awr1642-standby-wakeup

器件型号:AWR1642

您好!

我是否可以知道 AWR1642是否支持待机模式? 待机负载如何? 同时、是否可以通过 CAN 接口对其进行制动?

JY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JY、

    AWR1642器件的 R4F 不支持待机/唤醒模式。

    根据 CAN、您可以通过设置 CAN 控制寄存器中的 PDR 位来实现 CAN 模块的本地断电模式。

    也可以通过两种方式从本地断电模式唤醒:

    应用程序可以手动清除 PDR 位、然后清除 CAN 控制寄存器中的 Init 位。

    2.通过设置 CAN 控制寄存器中的总线活动唤醒位(WUBA)可激活 CAN 总线活动检测电路。

    有关更多信息和更好的理解,请参阅 AWR1642 TRM 中的“第20.12节本地断电模式”。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------