This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642BOOST 堆叠澄清了

Guru**** 2564550 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622217/awr1642boost-awr1642boost-stackup-clarify

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642

您好!

根据所附的 AWR1642升压堆叠信息、 我是否知道 Iteq IT 180A 28mil 和4mil 的电介质应该与4.28相同、对吧?

对于 L3-L4与 L5-L6的磁芯厚度、如果所需的阻抗能够得到很好的遵循、可以将其更改为相同的值?e2e.ti.com/.../4667.AWR1642_2D00_BOOST_2D00_011_2D00_Stackup.pdf

JY       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JY、

    我已将您的疑问传递给我们的电路板设计专家。
    请等待他们的答复。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于制造工艺、磁芯材料和预销材料的介电常数可能略有不同。 因此、您会看到磁芯电介质为4.28、而预销电介质为3.7。
    您可以根据您的要求更改厚度、同时相应地遵循阻抗要求。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    从 AWR1642-BOOST-011-Stackup.pdf 文件中可以看到、L5-L6"磁芯"厚度为4mil、电介质为3.78、L3-L4"磁芯"厚度为28mil、但电介质为4mil  4.28.对吗?  

    JY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JY、
    没错。

    此致、
    Vivek