器件型号:MMWAVE-DEVPACK
工具/软件:Code Composer Studio
大家好
我遵循了所有描述的硬件和软件要求、在更新 AR-DevPack-EVM-0.12的 FTDI 驱动程序时仍然存在问题
那么、您能帮我解决这个问题吗?
注:我使用的是64位 Windows 7。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:MMWAVE-DEVPACK
工具/软件:Code Composer Studio
大家好
我遵循了所有描述的硬件和软件要求、在更新 AR-DevPack-EVM-0.12的 FTDI 驱动程序时仍然存在问题
那么、您能帮我解决这个问题吗?
注:我使用的是64位 Windows 7。
此致
您好 Mustafa、
在 Windows 7 64位计算机上检查驱动程序。 您能否发送您所得到的错误的屏幕截图。 我想、您应该已经尝试卸载并重新安装驱动程序。 请检查是否未完成。
您能否确认 MMWAVE_SDK_01_00_00_05\tools\FTDI 文件夹中存在 FTDI*.INF 和 FTDI*.cat 文件,并且不被防病毒软件阻止。
您是否还可以检查这些串行端口的属性? 这是为了确保 PC 能够读取 VID/PID 以安装适当的驱动程序。 请参阅下面的屏幕截图。
此致、
Kaushal
你(们)好
我有一个类似的问题-但我没有达到海报上面的步骤-我尝试了附加的驱动程序、但仍然有相同的错误(如下所示)
e2e.ti.com/.../3542.Ftdrivererror.pdf
是否有可用的解决方案?