请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/嵌入式产品软件工具/无线连接/
您好、
我使用的是 Ubuntu 16.04 LTS 版本。 我正在尝试安装 CCS7工具、我按照 mmwave_sdk_user_guide.pdf 手册中的说明进行操作。 环境设置成功。 当我在该文档中的'building demo in Linux (4.4.4.3.2) in the doc、while executing 'make all'命令时、它会显示一个错误: file not found error、I could not continue the installation (找不到文件错误、我无法继续安装)。 您能帮助解决这个问题吗? 我已附上错误的屏幕截图。
谢谢、此致
Srinivasan