This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何确定线性调频脉冲配置是否正确?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619610/awr1642boost-how-to-determine-whether-chirp-cfg-is-correct

器件型号:AWR1642BOOST

各位专家、您好!

Q:配置完成配置、线性调频脉冲和帧参数配置后、如何确定它是否正确?

提前感谢!

南山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、南山、

    您可以使用"MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR"来验证所需配置的线性调频脉冲参数。 如果任何参数超出范围、则估算器中会显示有问题的参数的错误消息。

    如果没有问题,您可以使用“线性调频脉冲设计参数”并配置设备。

    -Raghu
    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu,

    感谢您的回复!
    根据我的理解、"mmwave-sensing-Estimator"是一种仅对毫米波演示有用的工具、对于我自己的应用、线性调频脉冲和帧配置会发生很大变化、它是否仍然有用?

    BS
    南山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、南山、
    您计划如何配置设备?
    我假设您将使用 mmwaveLink API 来配置器件。
    即使使用这些 API、也需要发送相同的配置文件、线性调频脉冲和帧配置。

    此致、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu,

    感谢您的回复!

    帧结构:128个线性调频脉冲(剖面0)+ 128个线性调频脉冲(剖面1)+ 128个线性调频脉冲(剖面2)。
    帧数:无限。

    问题1:我应该如何配置这样的帧结构?
    问题2:"mmwave-sensing-Estimator"工具对于这样的帧结构仍然有用?

    BS
    南山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、南山、

    A1:您可以具有如下所示的 cfg:

    profileCfg 0....

    ProfileCfg 1……

    ProfileCfg 2...

    线性调频脉冲配置0 127 0 (配置文件0)....

    线性调频脉冲配置0 127 1 (配置文件1)....

    线性调频脉冲配置0 127 2 (配置文件2)....

    有关配置(.cfg)文件的更多详细信息、请参阅 mmwave_sdk_user_guide.pdf 中的"Sec 3.5 Configuration (.cfg) File Format"

    答2:

    毫米波传感估算器是用于"线性调频脉冲设计参数"的工具。 您将无法使用此工具来定义您的帧结构。

    BR、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu,

    感谢您的回复!

    帧结构:子帧1 (128个线性调频脉冲(配置文件0))+子帧2 (128个线性调频脉冲(配置文件1))+子帧3 (128个线性调频脉冲(配置文件2)))。

    帧数:无限。

    问题1:如果我的理想帧结构如上所述、我是否需要使用高级线性调频脉冲配置?

    问题2:使用"mmwave-sensing-Estimator"工具时,一些参数似乎不合理,

    如下图所示:ADC 故障启动计时器最小值似乎太大?

    BS

    南山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南山

    A1:您可以为您的帧结构选择高级线性调频脉冲配置。

    A2:ADC 有效开始时间将根据您输入工具的参数而变化。 如应用手册"在 TI 雷达器件中对线性调频脉冲参数进行编程"中所述、对该参数没有硬性最低要求。


    BR、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南山

    此外,您还可以查看 RadarStudio 中的“斜坡计时计算器”。 它为您提供了空闲时间、ADC 启动时间、斜坡结束时间、扫描带宽、不同稳定时间(90%、95%、99%)下的线性调频脉冲间时间的"建议配置"。

    BR、
    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭该主题、因为没有活动。 如果您有其他问题、请随时打开。

    -Raghu