This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:如何通过 SPI 将 FW 直接上传到 AWR1243。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618520/awr1243-how-to-upload-the-fw-onto-awr1243-through-spi-directly

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-DFP

各位专家:
请告诉我如何通过 FPGA 或其他处理器的 SPI 将 FW 上传到 AWR1243。
如果有任何应用手册、对我们很有帮助。
非常感谢。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitosi-San、

    我们没有将固件下载到 AWR1243的应用手册。 但是,“mmWave-DFP”包含执行固件下载的示例代码。

    请参阅“$MMWAVE-DFP\ti\examples\mmwavelink_examples\mmwm_example.c”中的函数 MMWL_fileDownload ()。

    BR、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    感谢您的快速回复。

    将对其进行研究。

    将随时通知您。

    此致、

    Hitoshi Sugawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭线程、因为长时间没有活动。