This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618660/awr1243-awr1243

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

您好!

除了使用 TSW1400EVM 从 AWR1243前端电路板捕获原始数据之外、还有其他方法吗?

我们有 AWR1243Boost 板和 MMW DevPack 板、但尚未有 TSW1400板。 TSW1400的交货周期非常长。 因此、我们想知道如何捕获原始雷达数据以进行某些后处理。

谢谢

Mohammad Reza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohammad Reza、

    此时,我们唯一可以从 AWR1243捕获原始数据的解决方案是使用 TSW1400EVM。

    您可以尝试自己的 FPGA 设计来捕获数据并进行后处理、以防您熟悉 FPGA 设计。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Raghu、

    您是否有任何文档、示例代码、应用手册如何使用 FPGA 实现此目的?
    您的 TSW1400EVM 交货周期将于2018年1月交付、这一时间很长、我们在此之前无法进行任何评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭该主题、因为没有活动。

    -Raghu