This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:这些延迟是相等还是无关?

Guru**** 2573495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620230/opt8241-should-these-delay-be-equal-or-be-irrelevent

器件型号:OPT8241
主题中讨论的其他器件:OPT9221

当我对 PCB 进行布局时、有三个延迟时间:  

(1) OPT9221 IO_MOD_REF -> OPT9221 ILLUM_MOD_FB;

(2) OPT8241 ILLUM_P/N -> OPT9221 ILLUM_MOD_FB;

(3) OPT9221 COMP_MOD_REF -> OPT9221 COMP_MOD_FB

 这些延迟是否应该相等或无关? 有什么建议吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已收到您关于 OPT9221和 OPT8241器件之间延迟时间的查询、并将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1) OPT9221 IO_MOD_REF -> OPT9221 ILLUM_MOD_FB
    >>保持这些非常接近、IO_MOD_REF 测量 OPT9221 I/O 延迟、因此我们不想添加更多的跟踪延迟。

    (2) OPT8241 ILLUM_P/N -> OPT9221 ILLUM_MOD_FB;
    >>无关紧要、这是因为此延迟是 COMP_MOD_FB 功能正在补偿的延迟。

    (3) OPT9221 COMP_MOD_REF -> OPT9221 COMP_MOD_FB
    >>布线长度与这两者匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    我不完全理解、我知道调制是在 OPT8241中完成的、相位偏移校正是在 OPT9221中完成的、OPT9221如何使用这些延迟进行计算? 您能给我提供一些图示吗? 非常感谢!

    此外: sbas703a-opt9221 datasheet.pdf 提供图15来解释延迟、因此 我认为 OPT8241 ILLUM_P/N -> OPT9221 ILLUM_MOD_FB 的延迟非常关键。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意 XOR 和比较器电路;它们用于对实际照明波形与参考调制波形进行数字比较。 任何差异都会导致脉冲代码、OPT9221可使用该代码来补偿延迟。