请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004-Q1 主题中讨论的其他器件:FDC1004、 FDC2214
您好!
我将使用 FDC1004 进行100pF 以上的容量测量。 是否有任何电路或解决方案可 扩展电容输入范围、例如模拟器件的 AD7745 IC?
此致、
Mehrdad
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将使用 FDC1004 进行100pF 以上的容量测量。 是否有任何电路或解决方案可 扩展电容输入范围、例如模拟器件的 AD7745 IC?
此致、
Mehrdad