This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:LDC2114

Guru**** 2511655 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114, LDC2114EVM, LDCCOILEVM, LDC2112, LDC3114, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1183666/ldc2114-ldc2114

器件型号:LDC2114
主题中讨论的其他器件:LDCCOILEVMLDC2112LDC3114FDC1004

尊敬的所有人:

我正在设计感应按钮。  在我的设计中、我有兴趣使用 LDC2114、线圈的尺寸大约为4mm。   线圈和按下按钮的轴之间会有一些塑料(我不确定材料和尺寸)。  是否有关系我会知道以下问题:

1 -如果线圈为4毫米、轴的尺寸是多少?  

2-为了更好地进行检测,我的轴应该是什么材料?

3 -塑料的厚度和材料是多少?

4-轴与塑料之间的距离应该是多远?

提前感谢、

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、请回答一个附加问题。  我找不到 LDC2114 EVM 的 GUI。  我知道 GUI 应该适用于所有 LDC 的 EVM、但我的 EVM 不工作。  我下载 了 snoc028f 文件、但无法正常工作。  请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    根据您的信息、我假设轴也是此 按钮实现的金属目标。 考虑到这一点、下面是您的问题的一些答案:  

    1. 为了获得最佳性能、目标尺寸需要大于线圈尺寸。 此 E2E 帖子涵盖了目标尺寸与线圈尺寸的影响: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/inductive-sensing-target-size-matters 
    2. 电感式触控按钮可与任何导电材料配合使用、但铜、铝和不锈钢等金属的效果最佳。  下图显示了使用同一传感器线圈的不同金属的频率变化量(越大变化越好):  
    3. 线圈和目标之间的塑料需要使目标距离介于线圈直径的3%和20%之间、以获得最佳结果。 对于4mm 线圈、厚度在0.12mm 和0.8mm 之间。 如果塑料更厚(因此金属更远)、则会降低金属中给定偏移的电感漂移。 如果目标距离发生了足够大的变化、您仍然可以使目标距离更远。  
    4. 只要您在轴中有足够的运动使传感器能够准确检测按钮按压操作、塑料和金属之间的距离就无关紧要。   对于建议的范围(0.12mm 至0.8mm)、LDC 器件可在 μm μ s 范围内检测按钮按压以及目标运动。 同样、如果您离得更远、则需要在目标中进行更多运动才能准确检测按钮按压操作。  
    5. SNOC028f 是 LDC2114EVM 的 GUI 的最新版本。 您在使其正常工作方面遇到了哪些问题? 以下是几个基本的调试步骤、这些步骤可能会有所帮助:
      1. 您是否安装了具有管理员权限的 GUI?  
      2. EVM 是否显示在您计算机的设备管理器中?  
      3. 如果 EVM 正在连接、但与 GUI 的通信不顺畅、您是否进行了固件更新?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    感谢你的答复。  我将深入研究它、然后再与您联系。 我还想问以下问题。  我需要设计一个4mm 线圈、正如我之前提到的。  我知道、有一个设计工具可用于设计线圈。  我的问题是、在设计过程中、如果匝数增加或布线宽度增大、线圈会更加敏感吗?  迹线之间的间距如何?  是否有详细介绍线圈设计的应用手册?  如何计算与线圈并联的电容器。   

     我使 SNOC028f 正常工作。  谢谢你。

    此致、

    Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    匝数和布线宽度将影响线圈的 Rp、因此影响线圈设计的 Q。 增加匝数对于某个点很有帮助、但与按钮应用一样、最内层的匝数对于接近目标距离没有太大的影响、因此我们建议设置匝数以确保线圈的内径在20%和80%之间 以保持 Q 系数高。 使用 LDC2114、 您需要将 Q 系数保持在5和30之间、但最好保持在范围的较高端。 电容器选择将主要影响 Q 因子和传感器频率。 在完成常规线圈设计后、您可以调整电容器、以帮助将产生的线圈属性保持在器件规格范围内。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    您的回复非常有用。  我真的很感激。  我有以下问题。

    请注意、我将在柔性 PCB 而非刚性 PCB 上设计线圈。  这会产生什么影响吗?

    我已根据以下参数设计了线圈。  感谢您的评论、

    我的另一个问题与 LDCCOILEVM 评估模块有关、

    LDCCOILEVM 评估板|德州仪器 TI.com

    该模块上包含几个4mm 线圈。  我们是否可以对灵活的 PCB 使用相同的设计?  如果是、如何找到与该模块上的4mm 线圈相关的参数?

    此致、

    Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    该线圈设计看起来很好。  

    LDCCOILEVM 中线圈的参数可在 《LDC 参考线圈用户指南》 中的表1中找到:  

    在柔性 PCB 上实现它是可以的、但它会改变层厚度、从而影响线圈各层之间的自互感。 这不是一个问题、只需记住一点、因为您产生的线圈电感将与 LDCCOILEVM 的电感略有不同。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    谢谢你。  是否有工具可以针对  柔性 PCB 的情况调整设计?

    此致、

    Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    您可以在您共享的屏幕截图所示的 webench 线圈设计器工具中更改层厚、也可以使用 https://www.ti.com/tool/LDC-DESIGN-TOOLS 中的 Excel 电子表格 来调整层厚并查看线圈属性的变化。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    更改层不是问题、但我的问题是、为了在文件上获得正确的线圈、需要进行多少更改?

    谢谢、

    Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    您需要为柔性 PCB 放置的层高取决于电路板的制造属性。 您需要与 PCB 制造商仔细检查柔性 PCB 支持的层厚度。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    在我当前的设计中、您是否建议使用另一个 LDC 而不是 LDC 2114、因为该设计的最大轴为2mm、弯曲上的线圈为4mm?

    此致、

    Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    对于按钮应用、我们推荐使用 LDC2112、LDC2114和 LDC3114器件、因为它们具有内置按钮算法。 LDC2112只是 LDC2114的双通道版本。 LDC3114与 LDC2114有一些不同(例如、在按钮算法之前访问原始数据以及一些额外设置)、但我认为您不需要根据我们到目前为止的对话来进行此应用。  

    当您说轴最大为2mm 时、这是轴的直径还是长度? 如果直径高于传感器线圈、最好在基座上安装一个更大(4-5毫米)的目标、以增加目标对传感器线圈的影响、从而按下按钮。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justine:

    像往常一样、感谢您的快速响应。  是的、我的轴的直径大约为2毫米。  我不确定是否可以使线圈尺寸大于4 mm。  我正在观看 TI 制作的一个视频、我发现他们在晶闸管中实现了电感应按钮。  TI 制作的这种手表是否可以提供更多信息?

    谢谢、

    Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    此观看演示遵循 可穿戴设备的电感式触控按钮(修订版 A) 应用简报和 LDC2112/LDC2114电感式触控系统设计指南中讨论的设计原则。  

    该视频中展示的手表按钮在线圈设计和机械实现方面遵循与设计指南类似的设计。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    感谢您的所有回复。  在我确认此问题已解决之前、我正在检查是否存在其他问题。

    此致、

    Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    听起来不错。 我现在将把这个线程标记为已关闭。 您可以随时将答案标记为"已解决"或在可以时重新打开主题帖。  

    此致、  

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    我计划通过从 LDC 参考线圈板中选择 R 线圈来测试我的设计。  根据 SV601140-001_Schematic、建议使用 MLZ2012N6R8LT000 TDK Corporation |电感器、线圈、扼流圈| Digikey 作为串联固定电感器、100pF 电容作为 C-R  是不是一个很好的起点?

    此致、

    Ali。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    LDCCOILEVM 旨在与多个 LDC 器件配合使用。 LDC2114的频率限制比其他器件高、因此线圈 R 不需要电感器即可与之配合使用。 您只需使用0欧姆电阻器代替电感器即可安装电路板。 有关串联电感器如何影响传感器设计的更多信息、请参阅以下文章: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/inductive-sensing-how-to-use-a-tiny-2mm-pcb-inductor-as-a-sensor。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    感谢您的详细解释。  这可以解决我的问题、但我对 FDC1004有一些疑问。  我应该开一个 TT 吗?

    这是我的问题。  通过 FDC1004、我们能否检测手表何时被水触摸?  如果不是、在水中会出现什么情况。

    此致、

    Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    由于这将是不同的部分和应用程序、因此您需要使用新问题打开一个新主题。  

    此致、  
    Justin Beigel