This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055-Q1:磁感应接近工具问题

Guru**** 1282670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1185926/drv5055-q1-magnetic-sensing-proximity-tool-question

器件型号:DRV5055-Q1

对于我使用 的 TI 计算器磁感应接近工具、请提出一些问题。  当我将磁体类型从块更改为圆柱体时、数据会变得奇怪、这是正确的吗?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    感谢您考虑使用德州仪器。  这看起来像是您发现了某种错误。  您能否分享在输入菜单的数据设置下输入的内容?  此外、您是否在 Excel 之外使用其他符号?  例如、在"R"条目中、它看起来像"2.00"。  在 Excel 之外、您的典型符号是否为"2、00"?  如果您在操作系统上使用 Excel 以外的其他数字表示法、您能否共享保存在.fem 文件中的模型外观?

    当我运行您的圆柱体示例时、假设有1个扫描设置0.05网格因子、我得到以下结果:

    DX 1 (mm) 直径1 (mm) DZ 1 (mm) Bx 1 (mT) 以1 (mT) BZ 1 (mT) 输出电压1分钟(V) 输出电压1典型值(V) 最大输出电压1 (V)
    -0.26667 0 3. -8.64656 0 -39.8095 0.2. 0.2. 0.2.
    4.44E-16. 0 3. -11.5868 0 -39.1312 0.2. 0.2. 0.2.
    0.266667 0 3. -14.0759 0 -38.5161 0.2. 0.2. 0.2.
    0.533333 0 3. -17.4689 0 -37.8218 0.2. 0.2. 0.2.
    0.8. 0 3. 20.8619 0 -37.1275 0.2. 0.2. 0.2.
    1.066667 0 3. -23.8315 0 36.2771 0.2. 0.2. 0.2.
    1.3333 0 3. -25.7105 0 -33.0801 0.2. 0.2. 0.2.
    1.6. 0 3. -27.5894 0 29.8831 0.2. 0.2. 0.2.
    1.866667 0 3. 29.5921 0 -26.6833 0.2. 0.2. 0.2.
    2.133333 0 3. -1968年3月31日 0 -23.3463. 0.2821. 0.2. 0.2.
    2.4 0 3. -32.9066 0 20.0449 0.595733 0.495509. 0.395284
    2.66667 0 3. 34.3721 0 -17.026 0.882529 0.797399 0.712269
    2.933333 0 3. -34.9672 0 -13.7987 1.189128 2011年1月35日 1.051142.
    3.2. 0 3. -35.6473 0 -10.4181 1.510285 1.458194 1.406104
    3.466667 0 3. -36.2221. 0 -7.02384 1.832735 1.797616 1.762497
    3.733333 0 3. 36.1738 0 -3.54901 2.162844. 2.145099 2.127354
    4. 0 3. -36.1254 0 -0.07418 2.492953 2.492582 2.492211.
    4.266667 0 3. -35.8214 0 3.487225 2.831286 2.848723 2.866159
    4.533333 0 3. -35.2546 0 6.920022. 3.157402 3.192002年 3.226602
    4.8. 0 3. -34.7404 0 10.38297 3.486383 3.538297 3.590212
    5.066667 0 3. 33.948 0 13.60368 3.792349 3.860368 3.928386
    5.3333 0 3. 33.1746 0 17.16642. 4.13081. 4.216642. 4.302474.
    5.6. 0 3. 32.4012 0 20.72916. 4.46927 4.572916. 4.676562
    5.866667 0 3. -31.5893 0 24.21241. 4.8. 4.8. 4.8.
    6.133333 0 3. -30.1047 0 26.30346 4.8. 4.8. 4.8.
    6.4. 0 3. -27.787 0 28.87479 4.8. 4.8. 4.8.
    6.66667 0 3. -25.3317 0 31.49886 4.8. 4.8. 4.8.
    6.933333 0 3. -23.1857 0 34.20871. 4.8. 4.8. 4.8.
    7.2. 0 3. 20.7452 0 36.21706 4.8. 4.8. 4.8.
    7.466667 0 3. -18.1855 0 39.42709 4.8. 4.8. 4.8.
    7.733333 0 3. -14.9144 0 41.28809 4.8. 4.8. 4.8.
    8. 0 3. -10.8133 0 41.57508 4.8. 4.8. 4.8.
    8.266667 0 3. -7.62279 0 41.22617. 4.8. 4.8. 4.8.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你的回答、我通常使用的符号是2、00。 数据设置是默认设置、 
    我目前正在使用版本9 



    生成的表


    生成的 fem 文件的内容

    [Format]      =  4.0
    [Frequency]   =  0
    [Precision]   =  1e-008
    [MinAngle]    =  10
    [DoSmartMesh] =  1
    [Depth]       =  1
    [LengthUnits] =  millimeters
    [ProblemType] =  axisymmetric
    [Coordinates] =  cartesian
    [ACSolver]    =  0
    [PrevType]    =  0
    [PrevSoln]    =  ""
    [Comment]     =  "Add comments here."
    [PointProps]   = 0
    [BdryProps]   = 1
      <BeginBdry>
        <BdryName> = "A=0"
        <BdryType> = 0
        <A_0> = 0
        <A_1> = 0
        <A_2> = 0
        <Phi> = 0
        <c0> = 0
        <c0i> = 0
        <c1> = 0
        <c1i> = 0
        <Mu_ssd> = 0
        <Sigma_ssd> = 0
        <innerangle> = 0
        <outerangle> = 0
      <EndBdry>
    [BlockProps]  = 10
      <BeginBlock>
        <BlockName> = "Air"
        <Mu_x> = 1
        <Mu_y> = 1
        <H_c> = 0
        <H_cAngle> = 0
        <J_re> = 0
        <J_im> = 0
        <Sigma> = 0
        <d_lam> = 0
        <Phi_h> = 0
        <Phi_hx> = 0
        <Phi_hy> = 0
        <LamType> = 0
        <LamFill> = 1
        <NStrands> = 0
        <WireD> = 0
        <BHPoints> = 0
      <EndBlock>
      <BeginBlock>
        <BlockName> = "N45"
        <Mu_x> = 1.05
        <Mu_y> = 1.05
        <H_c> = 1030272
        <H_cAngle> = 0
        <J_re> = 0
        <J_im> = 0
        <Sigma> = 0.66700000000000004
        <d_lam> = 0
        <Phi_h> = 0
        <Phi_hx> = 0
        <Phi_hy> = 0
        <LamType> = 0
        <LamFill> = 1
        <NStrands> = 0
        <WireD> = 0
        <BHPoints> = 0
      <EndBlock>
      <BeginBlock>
        <BlockName> = "u1"
        <Mu_x> = 2.4089242666740582
        <Mu_y> = 2.4089242666740582
        <H_c> = 0
        <H_cAngle> = 0
        <J_re> = 0
        <J_im> = 0
        <Sigma> = 0
        <d_lam> = 0
        <Phi_h> = 0
        <Phi_hx> = 0
        <Phi_hy> = 0
        <LamType> = 0
        <LamFill> = 1
        <NStrands> = 0
        <WireD> = 0
        <BHPoints> = 0
      <EndBlock>
      <BeginBlock>
        <BlockName> = "u2"
        <Mu_x> = 0.14929929105743517
        <Mu_y> = 0.14929929105743517
        <H_c> = 0
        <H_cAngle> = 0
        <J_re> = 0
        <J_im> = 0
        <Sigma> = 0
        <d_lam> = 0
        <Phi_h> = 0
        <Phi_hx> = 0
        <Phi_hy> = 0
        <LamType> = 0
        <LamFill> = 1
        <NStrands> = 0
        <WireD> = 0
        <BHPoints> = 0
      <EndBlock>
      <BeginBlock>
        <BlockName> = "u3"
        <Mu_x> = 13.817592213008757
        <Mu_y> = 13.817592213008757
        <H_c> = 0
        <H_cAngle> = 0
        <J_re> = 0
        <J_im> = 0
        <Sigma> = 0
        <d_lam> = 0
        <Phi_h> = 0
        <Phi_hx> = 0
        <Phi_hy> = 0
        <LamType> = 0
        <LamFill> = 1
        <NStrands> = 0
        <WireD> = 0
        <BHPoints> = 0
      <EndBlock>
      <BeginBlock>
        <BlockName> = "u4"
        <Mu_x> = 0.058217224585269539
        <Mu_y> = 0.058217224585269539
        <H_c> = 0
        <H_cAngle> = 0
        <J_re> = 0
        <J_im> = 0
        <Sigma> = 0
        <d_lam> = 0
        <Phi_h> = 0
        <Phi_hx> = 0
        <Phi_hy> = 0
        <LamType> = 0
        <LamFill> = 1
        <NStrands> = 0
        <WireD> = 0
        <BHPoints> = 0
      <EndBlock>
      <BeginBlock>
        <BlockName> = "u5"
        <Mu_x> = 45.655954531895645
        <Mu_y> = 45.655954531895645
        <H_c> = 0
        <H_cAngle> = 0
        <J_re> = 0
        <J_im> = 0
        <Sigma> = 0
        <d_lam> = 0
        <Phi_h> = 0
        <Phi_hx> = 0
        <Phi_hy> = 0
        <LamType> = 0
        <LamFill> = 1
        <NStrands> = 0
        <WireD> = 0
        <BHPoints> = 0
      <EndBlock>
      <BeginBlock>
        <BlockName> = "u6"
        <Mu_x> = 0.033867295231772787
        <Mu_y> = 0.033867295231772787
        <H_c> = 0
        <H_cAngle> = 0
        <J_re> = 0
        <J_im> = 0
        <Sigma> = 0
        <d_lam> = 0
        <Phi_h> = 0
        <Phi_hx> = 0
        <Phi_hy> = 0
        <LamType> = 0
        <LamFill> = 1
        <NStrands> = 0
        <WireD> = 0
        <BHPoints> = 0
      <EndBlock>
      <BeginBlock>
        <BlockName> = "u7"
        <Mu_x> = 429.04642800993452
        <Mu_y> = 429.04642800993452
        <H_c> = 0
        <H_cAngle> = 0
        <J_re> = 0
        <J_im> = 0
        <Sigma> = 0
        <d_lam> = 0
        <Phi_h> = 0
        <Phi_hx> = 0
        <Phi_hy> = 0
        <LamType> = 0
        <LamFill> = 1
        <NStrands> = 0
        <WireD> = 0
        <BHPoints> = 0
      <EndBlock>
      <BeginBlock>
        <BlockName> = "Air"
        <Mu_x> = 1
        <Mu_y> = 1
        <H_c> = 0
        <H_cAngle> = 0
        <J_re> = 0
        <J_im> = 0
        <Sigma> = 0
        <d_lam> = 0
        <Phi_h> = 0
        <Phi_hx> = 0
        <Phi_hy> = 0
        <LamType> = 0
        <LamFill> = 1
        <NStrands> = 0
        <WireD> = 0
        <BHPoints> = 0
      <EndBlock>
    [CircuitProps]  = 0
    [NumPoints] = 25
    0	0	0	0
    4.2000000000000002	8	0	0
    0	8	0	0
    0	-8	0	0
    4.2000000000000002	-8	0	0
    2	4	0	0
    0	4	0	0
    0	-4	0	0
    2	-4	0	0
    0	-26.84	0	0
    0	26.84	0	0
    0	-24.399999999999999	0	0
    0	24.399999999999999	0	0
    0	-24.748571428571424	0	0
    0	24.748571428571424	0	0
    0	-25.097142857142853	0	0
    0	25.097142857142853	0	0
    0	-25.445714285714285	0	0
    0	25.445714285714285	0	0
    0	-25.794285714285714	0	0
    0	25.794285714285714	0	0
    0	-26.142857142857139	0	0
    0	26.142857142857139	0	0
    0	-26.491428571428568	0	0
    0	26.491428571428568	0	0
    [NumSegments] = 26
    2	1	-1	0	0	0
    3	7	-1	0	0	0
    0	6	-1	0	0	0
    4	3	-1	0	0	0
    4	1	-1	0	0	0
    6	2	-1	0	0	0
    6	5	-1	0	0	0
    7	0	-1	0	0	0
    8	7	-1	0	0	0
    8	5	-1	0	0	0
    9	23	-1	0	0	0
    2	12	-1	0	0	0
    11	3	-1	0	0	0
    12	14	-1	0	0	0
    13	11	-1	0	0	0
    14	16	-1	0	0	0
    15	13	-1	0	0	0
    16	18	-1	0	0	0
    17	15	-1	0	0	0
    18	20	-1	0	0	0
    19	17	-1	0	0	0
    20	22	-1	0	0	0
    21	19	-1	0	0	0
    22	24	-1	0	0	0
    23	21	-1	0	0	0
    24	10	-1	0	0	0
    [NumArcSegments] = 8
    11	12	180	1	0	0	0	1
    13	14	180	1	0	0	0	1
    15	16	180	1	0	0	0	1
    17	18	180	1	0	0	0	1
    19	20	180	1	0	0	0	1
    21	22	180	1	0	0	0	1
    23	24	180	1	0	0	0	1
    9	10	180	1	1	0	0	1
    [NumHoles] = 0
    [NumBlockLabels] = 10
    4.1159999999999997	-7.9950000000000001	10	0.10000000000000001	0	0	0	1	0
    1.8999999999999999	3.7999999999999998	2	1.6000000000000001	0	90	0	1	0
    24.102097704994812	4.7942053133163398	3	-1	0	0	0	1	0
    23.025717605988437	9.5375645157733651	4	-1	0	0	0	1	0
    21.012424916617178	14.040053460166805	5	-1	0	0	0	1	0
    18.116075733999349	18.116075733999345	6	-1	0	0	0	1	0
    14.427365279757614	21.592078017765235	7	-1	0	0	0	1	0
    10.071134558613835	24.313869639889891	8	-1	0	0	0	1	0
    5.2022227867900677	26.153340062866715	9	-1	0	0	0	1	0
    14.640000000000001	14.640000000000001	10	2	0	0	0	1	0
    


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    感谢您的提供。  您能否在 FEMM 中提供构造模型的图片?  这是 FEMM 中的样子。  但是、我怀疑几何体或材料标签放置位置有问题、这会使您的构造模型看起来不同。  如果您的模型看起来与我的模型相同、那么它可能是在更改数字符号时无法正确转换的非空间属性之一。  由于您的操作系统已设置为"2、00"、因此 Excel 在与外部通信时将希望输出"2、00"。  但是、我认为 FEMM (用于气缸仿真)始终使用"2.00"、而不管您的操作系统使用什么符号。  遗憾的是、我的 IT 团队阻止我更改计算机上的语言区域设置以调试此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    如果您可以附加.FEMM 文件、这会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法附加该文件、但如果您将上述代码放入.txt 文件中并将其重命名为.fem 、则可以复制该文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当使用矩形磁体执行仿真时、FEMM 不会打开、而对于圆柱形磁体、则为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    感谢您提供这些信息。  是的、矩形磁体根据公式计算磁场、而圆柱体也使用公式、但使用更复杂的方式、FEMM 设置为执行该操作。  在创建此工具时、我们不知道可用于估算圆柱形磁体磁场的方程。  由于您提供的图像看起来不失真、我现在怀疑当数据从 FEMM 拉入 Excel 时会出现问题。  但是、我将仔细查看您提供的 FEMM 文件信息、然后深入了解代码。  当我认为有修复程序时、我将向您提供更新。  此外、由于这可能需要一段时间、也许您可以告诉我您想要进行的一些其他仿真、我可以在我的结尾运行并为您提供结果。