This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004-Q1:扩展电容输入范围

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621262/fdc1004-q1-extending-capacitive-input-range

器件型号:FDC1004-Q1
主题中讨论的其他器件:FDC1004FDC2214

您好!

我将使用 FDC1004 进行100pF 以上的容量测量。 是否有任何电路或解决方案可 扩展电容输入范围、例如模拟器件的 AD7745 IC?

此致、

Mehrdad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mehrdad、您好!

    基于谐振的 FDC2214的输入范围比 FDC1004宽得多。

    或者、如果您更喜欢使用 FDC1004、则可以将具有已知值的电容器连接到输入引脚、并将感应电容器与其串联。 然后、FDC1004将测量两个串联电容器的有效电容。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yibo、您好!

    感谢您的参与。
    请告诉我有关 FDC2214解决方案的信息。 我阅读了它的所有数据表、但我没有找到任何不好的东西。

    谢谢、
    Mehrdad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mehrdad、您好!

    电容式感应的有效分辨率始终取决于系统。 您可以让 FDC 在系统中运行、并监控输出数据流的波动。

    与 FDC1004相比、使用 FDC2214可以实现更好的解决方案。 为了获得 FDC2214的最佳分辨率、您应该在 LC 谐振器中使用一个小电容器。 但是、需要权衡的是、使用较小的电容器时、输出数据的稳定性会降低、并且可能需要进行额外的数据处理。

    此致、
    Yibo